This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25088:Webench 错误16无法创建设计

Guru**** 2385320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088, TPS62802, LMR62421
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811398/webench-tools-lm25088-webench-error-16-cant-create-design

器件型号:LM25088
主题中讨论的其他器件: TPS62802LMR62421

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

当我尝试设计多轨电源(输入是 USB 电源、大约是5V 直流电源)时、输出有三个直流电源:3.3V、0.5A;15V、0.5A;-15V、 0.5A)。 在我将参数放入 Webench 后、它会为这三个电源推荐负责任的 IC、然后我单击"View project" details、一切都很好。 但当我单击绿色按钮:create project 时、我在-15V 、0.5A 电源中遇到错误、它在相应的 IC LM25088上显示一个大错误符号(X)、并且电源  -15V、0.5A 未生成。  为什么选择?

真诚地感谢您  

Qing