This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65708:TPS65708

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811013/tps65708-tps65708

器件型号:TPS65708

尊敬的:

如果两个 LDO 都由 DCDC1供电、那么顺序是什么? 请找到我的原理图。

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否参阅数据表第14页的第8.3.9节"上电排序"部分?

    如果是、则将该器件设置为选项2。 I、e DCDC1首先启动、然后其电源正常状态 LDO1启动。 一旦 LDO1启动并使能运行 DCDC2。 DCDC2电源正常状态释放后、LDO2释放。

    我已将您的请求转发给产品专家、如果不正确或您对此主题有任何其他问题、他将会回复您。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    Murthy 正确、序列将为3.3V -> 2.8V -> 1.8V -> 1.2V。  

    在 DCDC2指示电源正常之前、无论 VINLDO2的来源如何、LDO2都不会启用。

    此致、

    Rick S.