This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001-Q1:SS 引脚开路时的完整启动时间

Guru**** 2545140 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808401/lm46001-q1-complete-start-up-time-with-ss-pin-open-circuit

器件型号:LM46001-Q1

大家好、

我想询问有关 LM46001-Q1启动时间的更多信息。

在我们的应用中、SS 引脚为开路、这将导致典型的内部软启动时间为4.1ms。

我想知道、完整的启动时间是多少。 这是指从 EN 高电平 PGOOD 开关关断的时间。

是否可以为这种情况提供典型值和最大值?

非常感谢、致以诚挚的问候

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表中的图像、总启动时间将非常接近4.1ms 软启动时间。

    我们只能为此总时间提供典型值。

    检查这一次的最佳方法是获取 EVM 并在客户条件下进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我因不活动而关闭。