This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16A-Q1:TPS7A16-Q1和 TPS7A16A-Q1之间有何差异?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16A-Q1, TPS7A16-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811471/tps7a16a-q1-what-is-the-difference-between-tps7a16-q1-and-tps7a16a-q1

器件型号:TPS7A16A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A16-Q1

TPS7A16-Q1和 TPS7A16A-Q1有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    TPS7A16-Q1在 EN 压摆率高于1.5V/us 的应用中可能会遇到问题(请注意、我们建议的 EN 最大压摆率为1.5V/us)、这种情况很少见。  TPS7A16A-Q1不易受到 Ven 压摆率的影响;但是、我们仍然建议 EN 压摆率小于1.5V/us。

    非常尊重、

    Ryan