This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:修改加电顺序

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811351/tps659037-modifying-power-up-sequence

器件型号:TPS659037

您好!

我的客户正在评估 TPS659037、并对加电序列有一些澄清问题。 他们想要做的是在双相模式下使用 SMPS45、正如评估板为 VDD_GPU 供电、但使用 SMPS9作为3.3V 输出。  SMPS9将为 VDDShVx 电源提供3.3V 电压和 EMMC 电压。  SMPS7电源也会提供3.3V 电压、但用于电路板上的其他器件。  数据表和用户指南中不清楚的是如何将自定义电源序列编程到器件中。  有配置默认选项的 OTP 设置,以及使用 GPIO 启用外部资源的文档参考。  因此、问题是:

  1. 可以订购哪些 OTP 上电序列设置?
  2. 是否可以自定义电源序列、例如在 LDO3_OUT/LDO4_OUT 之间插入 SMPS9、或者它们是否只能使用 REGEN1功能来启用外部3.3V 电源?  从阅读上可以看到,情况并非如此,但我想肯定的是,SMPS7和9在这种情况下不可用于 CPU。

 谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已将您的请求转发给我们的应用专家、我们将尽快回复您。 请预计她在上周外出时会延迟1-2天、刚刚回到办公室。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    一旦在 TI 工厂对这些器件进行编程、就无法更改默认设置。 TPS659037使用 OTP (一次性可编程)存储器、该存储器指定所有电源轨的默认电压、GPIO 默认配置、电源定序等

    如果客户想要修改设置、则只能在器件上电后(通过 I2C)更改设置。 这意味着您可以启用/禁用电源轨或更改电压等 但是、您将无法更改电源序列时序或默认电压。

    用户指南 http://www.ti.com/lit/pdf/sliu011中提供了该器件的可用设置

    谢谢、

    纳斯塔莎