This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081EVM:"找不到 EVM "

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD9081EVM, USB2ANY, TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786110/ucd9081evm-no-evm-found

器件型号:UCD9081EVM
主题中讨论的其他器件:UCD9081USB 转 GPIOUSB2ANYTPS65400

我尝试使用 UCD9081 EVM 软件、但收到以下消息:"未找到 EVM。 请检查电缆的导通性以及 EVM 是否已通电"

我使用 Fusion 将总线速度更改为100kHz 并禁用 PEC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     EVM 上是否有3.3V 或5V 输入供电?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 输入电源打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    EVM 是全新的吗? 这是您第一次尝试连接 EVM 吗? 如果不是、它以前是否起作用? 自上次工作以来发生了哪些变化? 为 EVM 加电时、所有红色 LED 是否都亮起?

    我假设您使用 slvc490 GUI 来检测 UCD9081EVM。

    我建议:

    1.复位 PC

    2.确保适配器设置为100KHz 且禁用 PEC。

    3.启动 slvc490 UCD9081 GUI

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、EVM 是新的。 这是我第一次尝试连接 EVM。 所有红色 LED 亮起。

    我重置 PC、确保设置为100kHz、禁用 PEC、启动 slvc490、但仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    GUI 与 EVM 通信时、您能否探测 i2c 信号?

    此致

    Yihe  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上电后、I2C 信号上的电压为3.28V

    当连接 USB 接口适 配器时、I2C 信号上的电压大约为1.5V-1.7V、如果我尝试打开 GUI、并且即使我从计算机上断开 USB、它也会保持在该范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这说明了找不到 EVM 的原因。 1.5V 过低。

    您是否有另一个 USB 转 GPIO 软件狗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我只有那个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有 USB2ANY 适配器。 将适配器连接到 EVM 时、I2C 信号为1.5V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    5V 电源的电流消耗是多少? 在我的设置中、它大约为263mA。
    您是否还有其他支持 GPIO 转 USB 软件狗或 USB2ANY 的 TI EVM、以确保这些适配器良好?
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1、5V 电压下的电流消耗:0.26A (精度为10mA)。
    USB2ANY 正常-已使用 TPS65400 EVM 进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了不同的电源。 现在、I2C 信号上有3.33V 电压、但 GUI 中仍然无法识别 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我假设使用新电源时、即使连接了 USB-TO-GPIO、SCL/SDA 也都为高电平。
    当 GUI 尝试与 EVM 通信时、请收集波形。 这将有助于我们进行调试。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 不发送任何内容。

    我打开 GUI 并探测 EVM 上的 SCL/SDA。 我还尝试断开连接器并探测它的引脚。  SCL/SDA 保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    在 GUI 菜单中、有一个子菜单称为 Discover device? 是否选择此项?
    如果它们处于高电平、则意味着 GUI 不执行任何操作。
    您可以尝试另一台计算机并安装 GUI 吗?

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我尝试选择“发现设备”。 GUI 仍然无法识别 EVM。

    2.我在不同的计算机上安装了 GUI,但我仍然可以看到 GUI 没有发送任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lior
    请确保 USB-TO-GPIO 转换器上的 LED 指示灯亮起。 否则它将不起作用
    您可以尝试在连接 USB-TO-GPIO 适配器之前或之后打开5V 电压、以查看这是否有用。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LED 指示灯亮起、我尝试使用电源和适配器、但 GUI 仍然无法识别 EVM。 I2C 信号为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以订购另一个 USB 转 GPIO 软件狗以进行查看、或联系您当地的 TI 销售代表。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我没有听到你们的反馈、并假设你们已经找到了解决这个问题的方法。 如果不是、请在此处回复。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    不、我没有找到使其正常工作的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    由于您在总线上看不到任何 I2C 事务、因此它解释了未检测到 EVM 的原因。 问题出在 USB-TO-GPIO 转换器或 EVM 上。 您必须隔离该问题。 您可以使用 USB-TO-GPIO 转换器的低级 I2C 工具与其他已知良好的 I2C 设备一起测试,以确认功能。 以下是低级 I2C 工具的培训视频: training.ti.com/fusion-power-designer-low-level-i2c-smbus-debugger
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我尝试在 UCD9081EVM 上使用低级 I2C 工具。 我将示波器连接到 EVM 上的 I2C 测试点、我看到了 I2C 信号!

    使用 EVM GUI 时、我看不到信号。 不是在尝试打开 GUI 时、而是在尝试按"发现器件"时。

    GUI 似乎无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这很奇怪。

    您之前对 EVM 的快照进行计算。 EVM 位于默认地址0x6f。 您可以检查 EVM 原理图以确认地址。

    您能否尝试以下测试:

    1.将地址设置为0x6f 或任何正确的地址

    2.在 I2C 下读取。  分别从0x1A 和0x1B Cmd 读取1个字节。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我进行了测试。 请参阅附加的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您的检查。 对我来说、软件狗和 EVM 都很好。 是否可以在 www.ti.com/.../slvc490上重新下载 UCD9081 GUI
    您使用 WIN 7还是 WIN 10?
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    它工作正常! 我不知道如何操作、但在重新下载 GUI 后、GUI 识别出 EVM。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    很高兴听到这个消息。
    谢谢
    Yihe