This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:查找日期代码

Guru**** 2509155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810440/lmz21701-find-date-codes

器件型号:LMZ21701

我尝试查找数据编码、

我只有我们可以在组件上读取的内容

我有

  • 819BXQ
  • 767HYQ
  • 7RDFFQ

链接的生产日期代码是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 经销商要求组件上的生产日期代码以组织 RMA 用于 FA 目的、请 TI 解决这一混乱、我们需要在 LMZ 上为您组织 FA、他们一直在失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否为您提供的所有三个生产日期代码提供设备顶部图像? 第一个和第三个生产日期代码无效。 第二个列出的生产日期代码(767HYQ)是在2017年6月制定的。

    对于 FA 流程、我相信您只需清楚地了解三个生产日期代码、并将其附在 FA 参考请求中。 这将有助于加快 FA 流程并减少文档编制工作量。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    感谢您发送顶部装置图像。 对于具有刻录日期代码的器件、我看不到太多。 但是、我能够得到"767HYQ"和"7ADFFQ"。 这分别与2017年6月和2017年10月的生产日期代码相关。

    如果您尚未这样做、对于其他故障电路板、我建议您填写 TI FA 请求并发送一些故障电路板以进行 TI 团队测试和分析。 我们将提供一个指南表和 一个指向退货请求提交表的链接。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的 FA 表格

    通过这种方式将其发送给您是否可以? 我手头上有 LMZ 面临的问题的样片、我应该将其发送到哪个发送地址?

    此致

    e2e.ti.com/.../TI-FA-form-_2D00_-copie-2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    为了让您联系相应的客户退货代理来帮助回答您的 FA 问题、我已离线联系您以继续此流程。 因此、我将关闭该线程。

    我希望加快这一进程,并以这种方式为您解决问题。

    此致、

    Jimmy