Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
使用 EVM 中的参考设计构建的包含 BQ25700A 充电器 IC 的电路板存在问题。 具体而言、在 bqStudio 中使用与使用 BQ25700A EVM 时相同的命令序列时、我无法使充电器充电。
在 bqstudio 中进行详细检查后、我发现除了 VBUS、几乎所有 BQ25700A 的寄存器值在 EVM 板和测试板上都是相同的、 它在 EVM 上的报告值为19000mV (电源提供的电压)、在电路板上的报告值为3200mV。 请注意、当我使用 DMM 进行检查时、我将测量电路板上充电器 IC 的引脚1 (VBUS)上的供电电压(19000mV)。
尽管我向 IC 的引脚1提供的电压比该电压更高、但 BQ25700A 可能会报告 VBUS 为3200mV、这有什么原因吗? 正如我所说的、除了 VBUS 之外、bqStudio 中针对我们的实现报告的寄存器值与针对 EVM 的寄存器值完全相同、我可以毫无问题地使用这些寄存器。 我还可以在我们的实现方案中传达和设置寄存器值、而不会出现任何问题。 调试问题的任何其他步骤或指导将会很有帮助。
如果需要、我可以提供实施的原理图副本、但是、我们的实施基于 EVM 的参考设计。
谢谢、
-Zander