This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:CC2500 + AT1284P + TPS23754

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2510, TPS23754, TIDA-01463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811401/tps23754-cc2500-at1284p-tps23754

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他部件:CC2500CC2510TIDA-01463

大家好、

我有一款室内定位和跟踪产品。 我使用 CC2510芯片组作为信标、使用 CC2500 + WiFi 接口作为接收器。 我想为我的下一个部署更改架构。 对于接收器、我需要以太网接口和 PoE、以便我的部署变得简单。

我搜索了 TI 产品以获得上述类型的设计。 我遇到了 TPS23754。 现在、接收器设计成为 CC2500 + AT1284P + TPS23754。

正确吗? 或者需要其他任何东西吗?

金努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venugopal、

    您已在一个周末提交问题。  我们的 PoE 应用工程师将于周一回答您的问题、感谢您的耐心等待。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    阅读时、下面是我了解的有关 PoE 的内容。

    1.用电设备应能够与 PoE 交换机进行一些握手,以便交换机为线路供电。

    2.线路将具有48V 电压。我们必须将其转换为3.3V 电压。 我们需要一个稳压器。

    3.要将数据放在以太网电缆上,我们需要一些芯片。

    对于1和2、我想 TPS23754可以正常工作。

    对于3、请提供帮助。

    谢谢

    Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    我们的大多数 EVM 和 TI 设计都注重功耗;如果尝试设计数据+功率 PD 系统、我建议查看 TIDA-01463。 这是 PoE 照明应用;不过、从较高层次看、我们如何使用 PoE 为微供电、并通过 PHY 实现数据流、这是一个很好的参考。 请参阅以下用户指南和产品页面。 谢谢!

    http://www.ti.com/lit/ug/tidudg2/tidudg2.pdf

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01463