This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24095:使用继电器的备用电池开关电路

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24095, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808773/bq24095-battery-backup-switching-circuit-using-relay

器件型号:BQ24095
主题中讨论的其他器件: TPS61088

您好!  

     我已经设计了使用 BQ24095作为充电 IC 和 TPS61088升压转换器的外部电池备用电路。 在我的电路中,我使用了外部交流检测信号来驱动继电器,以便从正常电源切换到电池电源,反之亦然。 当正常电源打开时,继电器通电,电池正在充电,升压转换器关闭,我们使用 PG 信号来控制 TPS61088的 EN 引脚。 当正常电源关闭时、继电器断电、现在使用电池电源将电压升至5V。 这应该是电路的正常运行。 但问题是,在稳定到某个位置之前,中继聊天数秒钟。 我观察到、当电路中没有电池时、继电器不会抖动、只有当电池存在时才会发生。 请帮助

此致、

Omkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omkar

    您能描述用于控制继电器的外部交流检测电路吗?

    BQ24095是否控制继电器?

    BQ24095具有电池检测功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我使用以下电路进行交流检测-

    T1的集电极开路输出用于进一步控制驱动继电器的 PNP 晶体管。 因此、当存在交流电源时、PNP 晶体管打开以驱动继电器。 BQ24095不控制继电器。 我们已使用 bq24095的 PG 信号来控制 TPS61088的 EN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omkar

    感谢您提供原理图。

    电路的交流部分正常、不应导致继电器抖动。  

    您是否检查了光隔离器和继电器驱动电路的电源电压、它们在这段转换时间内是否会波动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omkar

    有关此问题的任何更新、您是否仍然看到继电器抖动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

           对此我不作答复、我深表歉意。 目前、我正在处理不同的紧急任务、因此无法对此进行研究。 我们能否保持此主题处于打开状态、以便在我再次开始处理此问题时、我可以回复您。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Omkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omkar

    好的、要保持开放并在您可以返回到该项目时进行挑选、大约需要30天时间。

    我将标记为 Resolved (已解析)、直到您单击 Close (关闭)、此操作才会关闭。  但在您返回之前、无需采取进一步的行动。