This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:征求有关 TPS2121设计的建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811568/tps2121-asking-for-the-recommendation-on-tps2121-design

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2120

大家好、

客户正在设计 TPS2121。 请您对问题提供意见吗?

  1. 客户 IN1和 IN2的电压范围为5V~12V。 这应该是可以的、对吧?
  2. 客户希望使用 VBUS_SW 来控制来自 IN1或 IN2的输出。 原理图是否正确?
  3. 如果 IN1和 IN2都有输入、如何停止输出?

在表3中,“X”是否意味着无关?

  

原理图链接

https://txn.box.com/s/240t6d5c12d1qq4g425pu900tbemulvl

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、  

    感谢您与 E2E 联系!

    请在下面找到您的问题的答案:

    1. 客户 IN1和 IN2的电压范围为5V~12V。 这应该是可以的、对吧?
      1. [AH]:是的、此配置正常。
    2. 客户希望使用 VBUS_SW 来控制来自 IN1或 IN2的输出。 原理图是否正确?
      1. [AH]: 我对配置有点困惑。 CP2连接已经有一个到 IN2的电阻分压器、所以如果包含电阻分压器、VBUS_SW 连接将不会手动工作。 客户是否正在寻找手动或自动切换? 您能否提供有关该应用的更多详细信息?
      2. [AH]:如果需要手动切换、TPS2120具有用于手动切换的专用引脚。 这是否可行?
    3. 如果 IN1和 IN2都有输入、如何停止输出?
      1. [AH]: 停止输出的唯一方法是两个输入都无效。 如果您看第18页的表3、它将向您显示输出为高阻态的条件 IN1和 IN2上的电压都必须无效
    4. 在表3中,“X”是否意味着无关?
      1. [AH]:正确

    如果您可以为我提供有关客户需要的应用和配置的更多详细信息、我可以提供一些有关如何配置器件的建议。 他们是否需要无缝切换? 什么是负载电容、负载电流等?

    谢谢、

    黄亚瑟