This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54360B-Q1:使用低 ESR 铝电容器进行补偿

Guru**** 2531890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780387/webench-tools-tps54360b-q1-compensation-with-low-esr-aluminium-capacitor

器件型号:TPS54360B-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54360B

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们对 WEBENCH 中 TPS54360B 的补偿有疑问。

将其与低 ESR 电容器搭配使用时、由于穿越频率太低、因此无法进行补偿。

当前设计与 此链接相同

这些补偿值是使用数据表中的公式设置的。

您能告诉我们如何补偿此设计吗?

此致、
米歇尔·德容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    对于电流模式控制、补偿器零点通常位于负载极点。

    有关更多详细信息、请参阅此处: www.how2power.com/.../H2PToday1406_design_TexasInstruments.pdf

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    请使用此处产品文件夹中提供的设计计算器。

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slvc452&fileType=zip

    您可以使用设计计算器轻松计算补偿组件。

    ----阿姆布雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ambreesh Tripathi"]

    米歇尔

    请使用此处产品文件夹中提供的设计计算器。

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slvc452&fileType=zip

    您可以使用设计计算器轻松计算补偿组件。

    ----阿姆布雷什

    [/报价]

    很抱歉耽误你的回答。

    该计算器的结果等于我们的计算结果。 当在 Webench 中使用这些值时、结果表明 FCO 过低。
    这可能是 Webench 中的错误、还是应该改用其他类型的补偿?

    此致、
    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    感谢你的答复。
    对于参考文档中的计算、我们未在数据表中看到 SE 值。 是否有方法确定该值?
    在所参考的文档 Ambreesh 中、此值设置为1、但不会用于任何计算。

    此致、

    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    感谢你的答复。
    对于参考文档中的计算、我们未在数据表中看到 SE 值。 是否有方法确定该值?
    在所参考的文档 Ambreesh 中、此值设置为1、但不会用于任何计算。

    此致、

    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    SE 是斜率补偿值、但这仅对波特图具有二阶效应、尤其是当穿越频率小于开关频率的10%时。

    如需了解更多相关信息、请访问 :www.how2power.com/pdf_view.php

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    感谢您的支持。

    此致、
    米歇尔