This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825A-SP:UC1825A-SP

Guru**** 2505425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810917/uc1825a-sp-uc1825a-sp

器件型号:UC1825A-SP

如果误差放大器输出引脚(引脚3)被钳位在2.5V、作为正常电流限制(引脚9)旁边的次级保护电路。 当转换器达到电流限制时,E/A 输出端的钳位电压是否会超过电流限制电路?

此致

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    钳制 E/A 输出会钳制最大占空比。

    器件将使用其达到的第一个限制。 占空比限制将终止脉冲、或者电流限制将终止脉冲。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    电流限制电路上是否存在可能导致 PWM 比较器首先控制占空比限制的内部延迟?

    谢谢

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    理论上、如果两者同时跳闸、则会有一些变化。

    数据表指定 ILIM 的输入到输出延迟典型值为50ns、最大值为80ns。

    数据表还指定 COMP 到输出的延迟典型值为50ns、最大值为120ns。

    这意味着、如果两者同时跳闸、则根据变化、可能会有一个跳闸比另一个跳闸稍早。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel