This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:扩展隔离电压的创意

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21222, UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811650/ucc21222-idea-for-extended-isolation-voltage

器件型号:UCC21222
主题中讨论的其他器件: UCC21540

一位客户希望使用 UCC21222DR 实现增强型绝缘。

焊接后、在1~8引脚至9~16 Ω 引脚布局上、它应保持超过8.5mm (或8mm)的距离。  

请告诉我以下三点:

①Is 是否有办法保持8.5mm 的距离或 UCC21222DR 图形的参考设计?   

②If ①不现实、我认为两个 UCC21222DR 可以保护扩展隔离电压、对吗? (Connect 图像如下所示)

※输入⇒UCC21222DR-1⇒UCC21222-2⇒输出

③Is UCC21222DR 还有其他增强型绝缘理念吗?  

 

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    感谢您对 UCC21222的提问和关注。

    我们有一个增强型隔离双通道栅极驱动器 UCC21540、其运行特性与 UCC21222相同、但采用具有增强型隔离和8mm 爬电距离的 SOIC-16宽体封装。 我强烈建议在需要增强型隔离的系统中使用此驱动器、前提是其他规格也匹配。

    我们不建议将 UCC21222用于增强型隔离。 当我们提供具有8mm 爬电距离的其他完全增强型驱动器时、您能否帮助我了解该客户为何要将 UCC21222用于增强型解决方案?

    客户正在设计哪种类型的系统? 总线电压是多少? 数字还是模拟控制器? 类型的 FET? (MOSFET、SiC、GaN、IGBT)?

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John