This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2514A:当使用 USB Type-C 转闪电电缆时、D+/D-引脚的值

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2514A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811542/tps2514a-the-value-of-d-d--pin-when-using-usb-type-c-to-lightning-cable

器件型号:TPS2514A

大家好、

请帮我回答以下问题、非常感谢。

如果我将 USB Type-C 转闪电电缆连接到 TPS2514A、您能告诉我 D+/D-引脚的电压值吗?

此致、

TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    DP 的电压为2.7V、DM 的电压为2V。 您可以参考数据表中的图1至图4