This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T240W:有时、经过一段时间后输出为0V。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T240W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808307/pth08t240w-sometime-the-output-is-0v-after-some-time

器件型号:PTH08T240W

降级:

抱歉、以下问题未处理。 和以下信息:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/804508

1) 1)我查看了您的原理图、看起来不错。 您提到过器件在一段时间后出现故障、我怀疑器件可能会进入过热保护(OTP)? 温度条件是什么?  

 ℃:只有在出厂前、这些电路板才会在60 μ s 的高温下老化、而另一个温度正常。

2) 2)您还提到一些零件已重新焊接。 重新焊接后的部件是否会在一段时间后出现故障?

幸运:重新焊接部件后、目前为止没有故障芯片、我会让客户注意。

3) 3)您能否为我们提供启动时的 VIN 和 VOUT 波形以及输出电压在一段时间后变为0V 的器件波形?

Luck:只有脉冲电流电源打开、如下图所示:

请 提供一些建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    如果您说在器件重新焊接(重新焊接)后、它们工作正常、 则器件到 PCB 的初始焊接可能无法实现正确连接。

    PTH08T240W 器件是表面贴装还是穿孔? 如何将器件焊接到 PCB、波焊或回流焊炉上?  焊料曲线达到什么温度?  有关焊接温度和样品分布的信息、请参阅应用手册 slta054a。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    我们能否获得有关 Jason 问题的最新信息? 我们一段时间没有收到您的回复。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason:

    请 请参阅以下信息:

    如果您说在器件重新焊接(重新焊接)后、它们工作正常、 则器件到 PCB 的初始焊接可能无法实现正确连接。

    幸运:我认为我对它有一个错误的描述。 重新焊接器件意味着客户只需手动操作即可重新焊接新的 PTH08T240W。

         如果器件的初始焊接问题、我们认为电路板在一段时间内无法正常工作。  

         

     PTH08T240W 器件是表面贴装还是穿孔? 如何将器件焊接到 PCB、波焊或回流焊炉上?  焊料曲线达到什么温度?  有关焊接温度和样品分布的信息、请参阅应用手册 slta054a。

    运气: PTH08T240W 器件表面穿孔、是器件第一次通过波焊焊接。 再焊接是手动操作。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    了解客户的焊料工艺和轮廓将会很有帮助。

    您能否通过 jarrigo@ti.com 直接与我联系 以讨论详细信息、以便我们能够解决问题?

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason:

    我已经给您发送了电子邮件、请。 请帮助提供有关该案例的一些建议。