This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10010:使用 LM10010时的通信错误故障排除

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810576/lm10010-troubleshooting-communication-error-when-using-lm10010

器件型号:LM10010

您好!

我想评估 LM10010EVM、但在使用 GUI 时遇到了问题。 按照设置说明、我下载了 LM10010_GUI 和 CDM20600可执行应用程序。 在 GUI 中、我还确保更新包含 FTDI_vid_library.dll 文件的 NSC 文件夹的 DLL 路径。

对于设置、我通过实验室工作台电源以5V 电压为 EVM 供电。 上电时、EVM 默认为1V、但没关系。

但是,我收到此错误“在 host_adapter_close.vi->VID Panel30.vi 中调用库函数节点”,它是 GUI 的一个片段,并且是错误的一部分。

您知道我如何将 EVM 配置为更改为0.7V 和其他 VOUT 设置吗?

此致、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我需要订购 EVM 并进行调查。  我可能需要一周左右的时间才能回到您的家。  您是否希望设置 WebEx、以便在平均时间向我展示您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我可以等待您收到 EVM。 我订购了另一个 EVM 在另一台计算机上进行测试、以查看我的设置(FTDI 驱动程序)是否是问题所在。 我已附加自述文件、并按照该文件尝试使 GUI 正常工作。 我怀疑我的问题与启动期间未读取的 dll 文件有关,即使我将其指向我在上一条消息中提到的正确文件夹。 希望在您获得 EVM 的一些测试时间后也能听到您的声音。 如果有常见问题解答或故障排除指南会更好、因为大多数 GUI 问题都与软件相关。

    e2e.ti.com/.../Readme_5F00_FTDI_5F00_VID.rtf

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    在等待 EVM 时、我现在将关闭此线程。