This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV711:热性能信息

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810991/tlv711-thermal-information

器件型号:TLV711

我有一位客户要求 TLV7111533DDSER 的热阻抗。  

结至外壳和结至环境。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    结至环境的热阻抗为170C/W、在应用部分中已经提到过这一点。 数据表中当前未提供结至外壳热阻抗。 我是否可以询问您计划使用它的计算方式是什么?

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我在热数据库中找到了该器件的热性能数据、请使用以下热阻抗值。 数据表应用中使用的 RJA 编号不正确。 这将在我们的下一个数据表修订版中修复。  

    此致、
    Jason Song

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    205.

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    160

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    233

    结果- psi JT (标准数据表值)

    6.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    180

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、感谢您的回答

    我们会将此信息转发给我们的客户。