This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:帮助回答问题

Guru**** 2517240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811316/bq25505-help-answer-questions

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: BQ24210

1.在太阳能电池板的固定安装下,VOC_CAMP 连接方法是否影响 MPPT 调节?

2. bq25505如何确保电池充满电且不会损坏电池、因为电池管理芯片没有恒定电压和跨电流充电模式。  您能否简单地根据 VBAT_OV 引脚电压判断电池是否已充满电?

VSTOR 和 VBAT 之间的 MOS 可以承受的电流是多少? 电路中 VSTRO 的最大负载为350mA。 在黑暗状态下、电池需要输出350mA 电流约10秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui:

    关于1、VOC_SAMP 电容器保持定期 采样的 MPP 电压。  电容器必须具有低泄漏电流。  或者、您可以 将 MPP 值上的外部电压应用于 VOC_SAMP。

    关于2、BQ25505仅执行 恒定电压 调节、即防止电池 在 VBAT_OV 设定点以上"过度"充电。  由于转换器 是峰值电流 不连续模式 升压转换器、并且由于太阳能电池板等高阻抗源、转换器以突发电流而不是连续电流的形式充电。

    关于3、VSTOR 和 BAT 之间的 PMOS 的 RDSon 典型值为0.95 Ω、最大值为1.5 Ω。  由于 产生的压降、这实际上将电流限制在0.3A-0.5A。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。

    关于3、 帮助建议使用电流限制大于0.35A 的相同类型芯片。
    手册中未提供电流限制值0.3A-0.5A 的相关说明。 如何计算它?

    此致、

    Rengui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rengui、

    正如我提到过的、高 Rdson 会导致从 BAT_SEC 到 VSTOR 的压降。  实际上,如果电池电压为3.6V,通常大于0.5V=0.5A*1欧姆的压降将使 VSTOR 电压达到3.1V 或更低。  如果连接到 VSTOR 的系统可以 处理该问题、则  仍可以使用此 IC。

    与您的应用最接近的下一个 IC 是 BQ24210、这是 一款仅降压充电器。  此充电器 需要   MPP 大于电池电压的太阳能电池板。  

    此致、
    Jeff