This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:具有可调节输出的 SEPIC 拓扑中的 LM5022

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787697/lm5022-lm5022-in-sepic-topology-with-adjustable-output

器件型号:LM5022

您好!

我想在 SEPIC 拓扑中创建具有可调输出电压的直流/直流转换器,该输出电压可通过由3V3供电的 MCU 进行控制(使用数字变阻器或 DAC)。

要求:

输入电压:10-30

-标称输入电压:20 (在大多数情况下、此电压将作为输入)

-输出电压:可在3-24范围内调节(使用数字变阻器或 DAC)

-标称输出电压:12V (在大多数情况下、此电压将用于输出)

输出功率:12W

-用于控制输出电压的 MCU 的电压逻辑= 3V3

我已经基于 LM5022构建并测试了 SEPIC 转换器(webench.ti.com/.../webench5.cgi)
SEPIC_None&topology=SEPIC&optFactFact=3&VinMin=10&VinMax=30&O1I=1&O1V=12&OP_TA=30&application=
转换开关&origin=ti_panel)、我想知道是否可以简单地修改它以满足上述要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您考虑使用 LM5022。 不知怎么说、您的 webench 链接断开了、我无法打开它。

    您是不是要修改 webench 设计来调节输出电压? 您可以通过调节 FB 引脚电压来调节输出电压来实现它。 通过一个电阻器将 DAC 馈入 FB 引脚、您需要选择全部三个电阻器(反馈分压器为两个常规电阻器)、第三个电阻器馈入 DAC 输出、这样 DAC 电压范围可以将输出电压设置为3V 至24V。

    请注意、使用 FB 时必须使用反向逻辑、即较高的 DAC 电压将转换器输出电压设置为较低的电压。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我不知道为什么前一个链接不起作用、我希望这个链接能为您所用: webench.ti.com/.../87

    我要求提供12W 的输出功率、因此对于12V 电压、应该是1A、但对于3V 电流、应该是4A。 您是否认为仅在 RFB 电阻器之间添加带电阻器的 DAC 就足够了、不同输出电压的输出功率将大致相同?

    假设输出电压为默认值(应在 DAC 复位后设置)、您可以在 RFB 电阻器计算和 DAC 选择方面提供帮助吗?

    提前非常感谢您的帮助。

    此致、
    Tadeusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的 webench 设计只是一种升压设计、而不是 SEPIC。 请参阅以下参考设计:

    http://www.ti.com/tool/pmp7305

    以下计算是针对此参考设计的。 假设您有一个 DAC 输出、通过 s 电阻 RDAC 馈送 FB 引脚。 原始反馈电阻分压器为 R9和 R10。 然后、R9、R10和 RDAC 应满足以下等式:

    (1) DAC 输出=0V、Vout=12V:

    (12V/R9)/[(1/R9)+(1/R10)+(1/RDAC)]= 1.25V

    (2) DAC 输出最大 Vdac、Vout=3.3V:

    [(3V/R9 +(Vdac/RDAC)]/[(1/R9)+(1/R10)+(1/RDAC)]= 1.25V

    (3)选择与原始值相同的 R9:20K、然后为 RDAC 和 R10求解上述两个方程式。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    非常感谢您的方程式。

    您确定我的设计是升压设计、而不是 SEPIC 吗? 老实说 、http://www.ti.com/tool/pmp7305 和我的设计 https:/webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/87之间没有显著差异 (TI 在设计页面上显示为拓扑:SEPIC)

    当我将电压更改为3V 时、如何打开输出电源? 我是否应该在不进行任何额外修改的情况下获得4A 电流? 在本例中、电感器电流饱和如何?

    此致、

    Tadeusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tadeuz、

    SEPIC 需要两个电感器、即耦合或非耦合。 升压转换器需要单个电感器。

    仔细看、pmp7305使用耦合电感器、而 webench 电路使用单电感器。 完全是两个不同的电路。

    在您的应用中、您需要 SEPIC。 有关详细说明、请参阅电力电子教科书。 您应该使用最大电流开始设计、然后当您提高电压时、工作电流可能会更小、并且您的电感器选择应该可以。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    我不知道为什么在我的设计编号87上只能看到单个电感器。 请查看随附的此设计图片。 我可以在这里看到耦合电感器、WEBENCH 还将此设计报告为 SEPIC:

    不过、非常感谢方程式和所有澄清。

    此致、

    Tadeusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    现在、负责的工程师已经离开了。 我们将于4月12日之前作出答复
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tadeusz、

    我刚从商务旅行回来。 很抱歉耽误你的时间。 不知怎么说、我上次看到的是不同的电路、但无法再访问链路。

    您展示的电路看起来不错。 只需确保当您将输出调整为3V 时、您的电感器可以支持4A 负载。

    谢谢、
    Youhao