This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24200:bq24200的电容器选择和控制

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24200, BQ24083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809489/bq24200-capacitor-selection-and-control-of-bq24200

器件型号:BQ24200
主题中讨论的其他器件: BQ24083

要为锂电池充电、请查看 BQ24200芯片、充电电压满足4.1V 的要求、充电电流范围也满足200mA 的要求。
但根据芯片数据表、我有以下问题
1在典型电路中、电容器 C1和 C2是极性电容器。 在实际电路中选择芯片电容器(无极性)是否可行? C1选择10uF、C2选择1uF 是否可行?
2根据 TS 和 VSS 之间监控充电状态的电压、芯片是在内部直接处理、还是需要在外部添加处理器芯片来判断?
3是否可以通过外部设置(例如、设置20/40/60/80mA 四种模式)来调节充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ24200有许多限制。 请看一下 BQ24083输出电压可设置为4.06V、而不是4.1V、但更接近4.06V。 但可能满足您的要求。

    "在典型电路中、电容器 C1和 C2是极性电容器。 在实际电路中选择芯片电容器(无极性)是否可行? C1选择10uF、C2选择1uF 是否可行?" -- Bill J --是的,陶瓷电容器将起作用。

    "根据 TS 和 VSS 之间监控充电状态的电压、芯片是在内部直接处理、还是需要在外部添加处理器芯片来判断?" --- Bill J - TS 引脚将监控电池温度并设置冷热关断点。

    "是否可以通过外部设置来调节充电电流、例如、设置20/40/60/80mA 四种模式?" -- Bill J -- BQ24200不会提供任何电流调节。  它设计用于与电流受限的外部电源配合使用、该外部电源将控制流向电池的电流。  当电池达到充电电压达到电压时、电压环路将控制输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    任何更新、这是否解决了您的问题?