This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:输出电容器的影响达到稳定

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810815/tps82085-output-capacitor-influence-to-star-up

器件型号:TPS82085

大家好、

  在这里了解您很高兴。 我的客户将此器件用于以下应用、VIN=5V、Vo=3.3V。 输出电容器将高于500uF、 有何不利影响? 因为我们的数据表声称不超过150uF。 我的客户希望添加一个1200uF 的输出电容器、这将导致我们的器件无法启动。  

  • 输出电容器对控制环路的影响是什么?
  • 请提供一些材料供我了解。 谢谢。  

 'µF µF 电容值的范围为22 μ F 至150 μ F 以上。 建议的典型输出电容值为22µF μ F。 在 µF 期间、为了避免触发断续短路保护、有可能在一个较小的负载下出现超过150 μ s 的值。 "