This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162:TPS62162在30uA 时的效率

Guru**** 2812605 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62162, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811648/tps62162-the-efficiency-at-30ua-of-tps62162

器件型号:TPS62162
主题中讨论的其他器件: TPS62840

你(们)好

我的客户希望获取 TPS62162的 Vin=5V Vout=3.3V 和 Iout=30uA 时的效率数据。
我可以获取这些数据吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    这些条件下的效率约为47%。

    请问您的此器件应用是什么?

    最好的农家

    Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Omar - San

    感谢您提供信息。
    应用程序是智能 Mater。

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    我会推荐用于智能仪表应用的 TPS62840。

    它具有卓越的性能和效率(在您指定的条件下超过90%)、并且尺寸更小。

    此致、

    Omar