This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:TPS62140:我能否将 VOS 引脚保持未连接状态

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147, TPS62148, TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810182/tps62140-tps62140-could-i-leave-vos-pin-unconnected

器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件:TPS62147TPS62148

你(们)好

我需要使用 TPS61240获得具有2A 电流能力的3V 至12V 可编程输出电压

1、为什么 TPS61240的输出电压 限制在0.9V~6V 以内?

2、我想用以下方法修整 FB 引脚以调整输出电压、因此我想让 VOS 保持未连接状态、只需使用 FB 引脚。我可以这么做吗? 如果不是、原因是什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好。

    1.我建议您查看新一代 TPS62147/TPS62148。 非常适合您的需求!

    2.您不必将 VOS 保持未连接状态。 PWM 上的 RC 滤波器是一种有效的方法、您可以参阅以下应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/slva471/slva471.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Dorian

    Vos 是否会影响外部修整功能?  

    以及输出电压限制在0.9~6V 以内的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    对于您想要使用的修整功能、您只会影响 FB 引脚电压。

    我并不真正理解您的第二个问题、TPS62140被指定在0.9V 和6V 范围内提供输出电压。 如果您希望具有3V 至12V 的可编程输出电压和2A 电流能力、那么 TPS62147/8就是您系统所需的器件。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈。 您对此主题还有其他疑问吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian