This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:WEBENCH®︎工具/TPS54540B

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811212/tps54540-webench-tools-tps54540b

器件型号:TPS54540

基于 Webench、我设计了一个直流/直流转换器。

输入25V。 输出12V/5A。

原型在4A (114ºC μ A)时的顶部 pf TPS54540上显示出非常高的温度。 即使它们以5A 的电流关闭

然后、我决定对热仿真进行仿真、并将开关频率降低到420KHz Aprox (已在 schematic.jpg 中附加最终设计)

现在、电流为4A 时、TPS54540的顶部为88ºC Ω(Thermalgraph.jpg)、电流为5A 时为130ºC Ω(30分钟后)

在所有情况下、环境温度都是25ºC aprox

我想知道 TPS54540是否可以在88ºC 工作10小时/天/周

我想知道当前设计是否能够在40ºC º C 环境温度下工作10小时/天/周

如果没有、是否有任何建议用于优化当前设计?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、此器件的额定结温为150°C  

    因此、EC 表可保证运行温度高达150摄氏度  

    只要温度不超过此值、器件就应该能够承受。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arief。