This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51623:电流感测和电压反馈布局检查

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53626, TPS51623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807435/tps51623-current-sense-and-voltage-feedback-layout-checking

器件型号:TPS51623
主题中讨论的其他器件:TPS53626

大家好、

有关 电流感应和电压反馈(引脚17、18、23、24)的更多信息、请帮助您检查布局(如果正常)、谢谢。

原理图: e2e.ti.com/.../6746.Q7-_5F00_-25_2D00_POWER_5F00_-VCC_5F00_VCORE.pdf

布局: e2e.ti.com/.../dm375a_2D00_0531.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    我是否可以知道哪个平台是为设计的? TPS51623支持"仅零负载线路应用"。 如果平台为 Denverton (C3000)、请使用 VR13 (5mV)协议 TPS53626来满足最新要求。

    关于电流感应和电压感应、以下是一些建议。

    电流感应
    1、将 RT1放置在顶部并靠近电感器的位置、以补偿因温度升高而产生的 DCR。
    电感器的电流感应线路需要布线为开尔文感应、有关更多详细信息、请参阅数据表布局部分。
    3.保持电流感测线路(CSP/CSn)始终远离 VCC12_A (pstagevoltage input plane 60mil)(根据经验、尽可能远离)
    将电流感应和电压感应置于 IN1、IN2置于下一层、VCC12_A 是噪声平面、这是不好的做法。

    电压感应
    CPU 下面的两个遥感有什么用途? 为了满足 CPU 的直流精确规格、请确保正确。

    谢谢。。。
    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    感谢您的帮助!

    此致、

    C.T.