This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542951:输出8.8V 是否可接受?

Guru**** 2509425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS542951, TPS65270

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809289/tps542951-is-it-acceptable-to-output-8-8v

器件型号:TPS542951
主题中讨论的其他器件: TPS65270

我需要从4芯锂电池生成两个中间轨、大约为8.8V 和5.1V (因此输入电压范围为12.8V 至16.8V)。

我需要在9V 电压轨上大约1.5安培、在5V 电压轨上最多2安培。 这些将表现良好、负载中的阶跃变化很小。

查看 TPS542951的数据表、开关节点应该能够处理好的电压、并且我可以计算出合适的反馈电阻器值。

但是、数据表第14页的"推荐组件"表1仅达到6.5V 输出。

是否允许使用6.3uH 电感器、232k Ω 电阻器、2x22uF X5R 电容器和22pF 前馈耦合电容器来生成8.8V 电压? 此处的主要问题是 LC 滤波器的转角频率约为9.1kHz。 (另一方面、68uF 和4.7uH 的5V 电压轨的"极端"值可提供8.9kHz 转角频率、这就是我认为可能合适的原因。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究您的请求、并将在明天向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    TPS542951的最大输出电压为7V、因此无法支持您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    感谢您的回答。

    请注意、数据表顶部的"特性和功能"只是标称值、而不是标准值。 (您在文档中这样说!)

    在"绝对最大额定值"和"运行特性额定值"中、没有提到芯片的输出电压、因为该电压只能由分压器顶部和输出电感器/电容器看到。

    在芯片控制电路中、什么不能在8.8V 输出电压下工作?

    最大输出电感也没有额定值、这只是最大峰值输出电流的额定值。

    如果芯片中的某些部件在这种情况下无法正常工作、您是否可以推荐替代部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jon

    一些意见:

    DS 第一页通常 提供 此部件最重要的信息、最大输出为7V。

    2. IC 没有 输出引脚、因此 输出电压 不包含在"绝对最大额定值"和"运行特性额定值"中。

    TPS542951使用 D-CAP2架构、当输出电压大于7V 时、内部纹波注入电路的共模电压将超出比较器的范围、这将导致 IC 工作异常。

    通常、我们应该 选择电感器的饱和电流>最大电流限制。

    5.为您的应用推荐 TPS65270,它是峰值电流模式,可支持高输出电压。