This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C598:总共可以使用多少输出电流?

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811135/tlc6c598-how-much-output-current-in-total-can-be-used

器件型号:TLC6C598

大家好、

我想介绍一下用于驱动 LED 指示灯而不是分立式晶体管解决方案的 TLC6C598。

但客户担心总共可以使用多少电流。

您能否确认以下条件是否正常、并告知您如何计算可使用的电流大小?  

这是客户的状况。

通道数:8通道

PWM 占空比:50%

频率:待定

VDS:取决于每个通道。 某些通道为5V。 其他为24V。

在当前的解决方案中、他们设计了电路、以便50mA 可以流动。  

如果您需要更多信息、请告诉我。  

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、您可以使用以下公式计算驱动器的功耗:

    然后 、您可以计算出温度上升 RθJA μ V。 如果结温低于125C、则没关系。