This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:当 bq78350更新了 FCC,一个电池的化学 ID 不会影响剩余容量?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810692/bq78350-r1-when-the-bq78350-updated-the-fcc-the-chem-id-of-a-battety-don-t-affect-the-remaining-capacity

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350GPCCEDV

当 bq78350 ,FCC 时、电池的化学 ID 不会影响 剩余容量?

我想 使用 CDEV 、但我的 数据只存储在室温中、在应用中、我 的电池组在室温下工作。

因此,如果我的文件仅 在室温下具有数据,我能否获得 CEDV 中使用的正确参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    ChemID 仅用于在器件复位后估算剩余容量和 SOC。 器件启动并运行后、它将跟踪电池的输入和输出电荷、并使用补偿的 EDV 电压更新 FCC。

    您只能将 GPCCEDV 工具与室温数据结合使用。 但是、请记住、随着温度变化、精度将不会很好。 这样做的方法是在每个当前负载下创建多个数据范围。 将室温数据用作冷热数据。 只要您的电池在室温下运行、您从该工具获得的 CEDV 参数就能正常工作。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,感谢 您的辛勤工作。