This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736-Q1:3.3V/300mA/SOT-895 LDO 器件要求

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS736-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808509/tps736-q1-3-3v-300ma-sot-895-ldo-device-requirement

器件型号:TPS736-Q1

大家好、

我是 Jessica、很高兴与您一起工作。

请帮您推荐 LDO。 详细要求是3.3V 输出电压、300mA 输出电流、并且汽车用 SOT-895封装。 由于我在 TI.com 中找不到这种封装器件、请帮助您确认我们是否有合适的器件可推荐给客户? 非常感谢您的支持。

此致

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您就此问题与我们取得联系。 正确的是、我们在汽车中没有 SOT-89封装。 您是否能够为应用提供更多要求? 从器件选择中可以看到、您有一个低输入电压应用、但您是否有更多有关噪声、PSRR 和瞬态要求的信息? 这确实有助于缩小器件的范围。 如果没有任何其他要求、您似乎已经选择了最佳器件。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

     

    由于这已经是一周没有回复、我假设这个主题已解决。 如果不正确、请随时再次发布。

     

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很抱歉耽误你的回答、非常感谢你的支持。

    在与客户确认后、他们认为 TPS736-Q1也可以达到要求。 再次感谢你。

    此致

    Jessica