This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020-Q1:设计审查请求;设计测试在工作台上正常、但在现场使用时失败

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811400/tps63020-q1-design-review-request-design-tests-fine-on-bench-but-fails-during-use-in-the-field

器件型号:TPS63020-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS63020

您好!

我有一个设计使用两个 TPS63020生成5V 和3.3V 电压。  当我构建这些器件并对其进行基准测试时、这些器件似乎可以正常测试;但我的客户在不同的情况下有多个器件"自发"在现场发生故障、但在所有情况下、TPS63020都在器件"发热"时发生故障。  我正在回顾失败的单元进行分析。  同时、我想对设计进行评估。

5V 部分原理图如下(除了反馈比之外、3.3V 是相同的):

负载不是特别要求----在大多数情况下,远低于100mA ----但设计中的目的是允许高达1A 的电流。

查看布局、我看到我可以稍微使电感器和输出迹线变平(并使 Vout 引脚的退出路径矫直)、但几乎所有东西都与稳压器之间的距离很短。  上面的电路原理图中未显示削波、但在布局中可见、输入稳压轨上有一个10uF 陶瓷电容。

在该产品的第一个版本中、在某些条件下、Vin 可能会超过7伏。 但是、我们在输入侧放置一个钳位、以将其限制在6.5V 或更低。  启用稳压器后、输入电源轨将降至标称3.7V (电池)或5V (USB)、具体取决于连接的电源。

此外、电感负载可能会击退输出电源轨的过压。  这一问题仍在调查中。

提前感谢您对此提供的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该产品的第一个版本中、在某些条件下、Vin 可能会超过7伏。 但是、我们在输入侧放置一个钳位、以将其限制在6.5V 或更低。  启用稳压器后、输入电源轨将降至标称3.7V (电池)或5V (USB)、具体取决于连接的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    超过绝对最大规格的电压可能会严重损坏器件。 请将输入/输出电压保持在建议的工作条件(<5.5V)内。

    除了良好的布局优化之外、建议将输入电容器移至更靠近器件输入的位置。 此外、我还会放置一个额外的电容器、以便每个转换器都有一个电容器。

    您是否有更详细的故障描述?

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph:

    您是否可以提供 Vin、Vout 和 L1、L2的波形? 以便我们可以检查电压尖峰是否超出限制。

    此外、布局不够好。 例如、输入电容器、输出电容器和电感器应尽可能靠近 IC 放置。  请仔细遵循布局指南以实现良好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Julian 和 Minqiu Xie。

    >7V 条件仅适用于不再存在的初始原型。  现在所有单元都有一个钳位器,将输入轨限制在6.5V --在正常运行中,输入轨不应远高于5V (USB 供电)。  我目前的理解是、这些装置不是在模式下运行、而是在这种模式下运行(仍在与客户确认)。

    我同意可以将迹线衰减、使输入电容器更近(并为第二个转换器添加第二个电容器)。   

    距离方面、我认为大多数元件的放置距离与数据表中的布局示例相当?   

    如数据表示例中所示、反馈抽头是否应"在"输出电容器之后"发生?

    当我从客户那里获得部件后、我将进行这些测量。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph:

    感谢您的补充资料。 输入电容器、输出电容器和电感应尽可能靠近 IC 放置。

    让我们在测试完成后进行更深入的分析。

    考虑到论坛的维护、我将 暂时关闭此帖子。 完成测试后、只需在下面回复或打开新帖子。 感谢您的理解!