This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3525:输出到输入泄漏

Guru**** 2766575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3525, TPS2553, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810994/lm3525-output-to-input-leakage

器件型号:LM3525
主题中讨论的其他器件: TPS2553TPS25221

使用 LM3525时遇到问题、USB 器件的电压会泄露回系统。  是否有办法阻止这种情况?  我们目前在 LM3525M-H 上进行测量、使能端处于低电平、但在输入端仍观察到3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    您是指反向电压阻断功能吗?

    LM3525没有反向电压阻断功能。

    如果没有其他问题、您可以尝试在输出端放置一个二极管。

    如果您认为这是您的答案、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为输出端的二极管压降会很糟糕?  我不熟悉 USB 规范、它是否能够承受二极管压降、从而为 VBUS 提供4.4-4.7V 电压?

    我们正在考虑另一个不允许从输出到输入的反馈馈送的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    替代必须是引脚对引脚还是不对引脚?

    TI 在电源开关领域拥有如此多的选择和经验。

    您可以考虑使用 TPS2553或 TPS25221。

    它们都具有反向电流阻断功能。

    您还可以为我提供所需的参数。 我可以帮助搜索相应的器件。

    如果您认为这是您的答案、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

    Ziv