This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:设计转换器

Guru**** 2508355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810834/lm25119-designing-a-converter

器件型号:LM25119

您好!

LM25119

我计划设计一个具有以下参数的转换器:

输入电压:28V
输出电压:25V
输出电流:25A (可通过外部电源设置为20A 或15A 或10A)

和应用电路的电流。
如何在不更改任何硬件的情况下添加输出电流设置选项?
是否可以通过向斜坡引脚添加电压来设置输出电流? 正如我从数据表中读出的、输出电流设置取决于2个因素、1。 CS 引脚(采样和
保持直流电平)和斜坡斜率。
对于我来说、无法在外部添加一些斜率、但我可以向该引脚添加一些直流电平。 它是无用的吗? 或任何其他想法?
重点是、用户可以通过软件将输出电流设置为上述值(软件将在斜坡引脚上更改此电平?)

除此之外、我是否可以将任何其他组件用于此类应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果 Vout 固定为25V、则实际 Iout 由负载决定、而不是由转换器决定。  

    当 Vin=28V 且 Vout=25V 时、占空比大于0.9。  

    如果将 LM25119用于此应用、开关频率应较低、例如150kHz、 否则占空比将受到限制、无法调节 Vout。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您不知道"电流限制"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常 Iout 代表输出电流。  

    如果 Iout 是指您的问题中的电流限制、您应该清楚、理解?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我清楚地解释一下、

    我已经有一个具有最大20A 输出的转换器、并且计划设计一个独立于输出负载的高达30A 的转换器(如果负载阻抗低于所需的最大输出电压)。

    Iout 是输出电流、其最大值应由控制器而非负载设置、即使是在短暂的电路断路时也是如此。 (用户定义、例如 TTI 电源)

    如果您说的这么简单、我不会要求外部电流限制设置。  

    当我要求提供坡道或其他详细功能时、您为什么要让这次对话作为初学者?

    谢谢。

    Çağlar μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不知道如何在不更改此部件的硬件的情况下调节过流限制。  

    建议考虑其他部分。  

    很抱歉。  

    谢谢