您好!
适配器的电压为24V、锂离子电池有3节电池和10.8V。
我们遇到了浪涌电流问题。 当我们插入适配器时、ACFET 将导通、浪涌电流非常高、以至于适配器电压降至最小电压以下、ACFET 将关断。 这种情况每隔几秒发生一次。 为了解决此问题、我们在 BMS 之后使用了浪涌电流限制器。 现在、我们可以插入适配器、ACFET 保持开启状态。 当我们插入适配器电压时、它会工作。 当我们现在卸下适配器时、系统将由电池供电。 但是、当我们再次插入适配器时、我们会遇到与以前相同的问题。 ACFET 会再次打开和关闭。 浪涌电流高达2A。
ACDET = 2.5V
REGN = 6V
ACOK = 3.3V
我们的原理图:
如果您需要更多信息、请告诉我。
谢谢!!!!