This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3836:请帮助提供 TPS3836K33DBVRG4的温度数据。

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807222/tps3836-please-help-to-provide-temp-data-for-tps3836k33dbvrg4

器件型号:TPS3836

您好,

 请帮助提供 TPS3836K33DBVRG4的温度数据。

最大 Tj

θ JA

θ JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    我们手头上没有此信息、但我已提交请求、要求您获取此信息。 我预计这将需要大约2周的时间、当我获得这些信息时、我将向您提供最新信息。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将向您发送此类热性能数据的更新信息。

    该器件的最大 Tj 为:85 °C

    RθJA μ W 为:171.4°C/W

    RθJC Ω(顶部) 为:105.2 °C/W

    RθJB μ W 为:42.1 °C/W

    ΨJT μ  W 为:19.5°C/W

    ΨJB μ  W 为:41.8°C/W

    谢谢、

    Abhinav。