This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:以 Webench 为基准对输出电压进行编程

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787943/tps63000-programming-vout-with-webench-as-reference

器件型号:TPS63000

尊敬的 TI 团队:

实际上、我不是那么多硬件人员。 我只是构建硬件、让我们的软件在其上运行。  我很高兴看到有一 个 Webench TPS63000定制器/电源设计器。

我们的要求是在负载< 1A 时将固定3.45V 与3.7V (标称值)锂离子电池转换为电压。

下面是我在电源设计器中使用的参数:

直流输入:3.0V - 5V (嗯、刚好如此)

输出:3.45V/0.8A

这将得出 Rfbb 162k Ω 和 Rfbt 1.05Mohm。 我添加 了 ERJ-1GNF1623C (162k 欧姆)和 CRCW04021M05FKED (1.05MOhms)-但我看到输出电压为3.75V、而不是3.45V。 我可以在 FB 引脚上测量0.5V 电压。

我的错误是什么? 请提供建议

布局:

原理图:

Webench:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、在 Webench 中似乎有一个错误。
    我使用公式1计算得出、是的、对于我的电阻器、我得到的电压大约为3.75V

    对于 Rfbb 使用200k Ω、我认为如果我需要3.45V、Rfbt 需要1.18M -您可以确认吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    正确、对于3.45V 的输出电压、Webench 设计中的电阻分压器不正确。 请原谅这个失败、我们将更新 Webench 工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    Webench 工具现已更新为电阻分压器的正确计算公式。 请原谅您对此问题造成的不便。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚收到了更新的原型。

    这是原理图:

    但仍然、我在输出电压下仅得到0.5V 电压、VIN=5V 时 Iq 大约为11mA、VIN=4V 时为8mA…… 我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    现在我很困惑。 您是否在您的第一个设计中通过电阻分压器设置了输出电压、对吧?

    您只需将电阻分压器从第一个设计更改为第二个设计、这是正确的吗? 如果输出端仅有0.5V 电压、那么顶部电阻器是否可能短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。