This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2040:EEPROM 的初始化波形。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2040, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811331/bq2040-initialization-waveforms-to-the-eeprom

器件型号:BQ2040
主题中讨论的其他器件: BQ34110

我有一个 BQ2040、(首次加电时) 似乎尝试从 EEPROM 加载其初始化数据。  BQ 将其"Vout"引脚设置为高电平60ms、然后设置为低电平约5ms。  它重复此4次、然后保持低电平。  我正在尝试确定这里到底发生了什么。  但我没有找到 BQ2040的任何初始化时序波形。

如何确定这里发生了什么?

提前感谢、

Darren。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    它是上电的初始化序列。 我们建议用户在至少1秒后才能在初始化时读取。 此时、监测计将加载配置数据并根据 V、I 和 T 读数初始化寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我认为这应该是器件的正常初始化过程。 为什么您使用 bq2040、当 bq34110等器件越来越新、越来越好时、这款器件已经过时

    谢谢

    Onyx