This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:bqstudio 和自动学习周期等待终止

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811122/bq27426-bqstudio-and-automatic-learning-cycle-wait-for-termination

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我使用的是 bqstudio 1.3.54.1

电池3500mAh、3V7、EVM4200、bq27426-EVM

我使用的是化学成分1202 (4V2)和

问题

为什么在放电期间设置 CHG 位?

问题

为什么在充电期间 CHG 位复位?

至少:

为什么即使充电未完成、电量监测计也会进入睡眠模式? (锥形电流35mA)

充电设置为:当 FC 位置1时终止。

让我出错、或者在 bqStudio 中使用学习周期时、我必须考虑更多要点吗?

谢谢

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaus、

     您设置的阈值决定了监测计何时处于充电、放电和放松模式。 您的充电和放电 电流阈值和停止电流设置为什么。 您需要对这些进行相应修改。

    谢谢

    Onyx