This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210-Q1:由于相位裕度小于35或大于120、此设计不稳定

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809403/webench-tools-tps40210-q1-this-design-is-not-stable-due-phase-margin-either-smaller-than-35-or-greater-than-120

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我得到了注释 使用以下参数执行 WEBENCH 仿真时 。

问题是:这条说明是否意味着电路输出电压将过冲、或者如果真实电路是使用 TPS40210根据上述输入参数设置的、会产生什么影响或发生什么。

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您考虑使用 TPS40210-Q1。  这意味着您可能需要微调环路补偿。  Webench 由于库器件选项有限而存在局限性。  稍微更改运行条件以允许 Webench 生成模型、然后对其进行修改以适合您的设计。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、请允许我提出后续问题。 我能否通过将输出电容增加到330uF 来使电路保持稳定、如何在 WEBENCH 中验证电路。

    再次感谢您的努力。

    B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    增大输出电容可能会有所帮助。 但是、更改环路补偿组件会对环路产生更大的影响。

    WEBENCH 应输出控制环路的波特图、该波特图允许对环路进行调优、以获得足够的相位裕度和增益裕度。

    谢谢、

    Garrett