This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150-250EVAL:OVP 测试

Guru**** 2534920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808974/lm3150-250eval-ovp-test

器件型号:LM3150-250EVAL

您好!

请参阅随附的波形。
一旦 FB 上的 OV 脉冲、LM3150就无法运行 OVP、低侧 FET 被锁存。
该器件需要第二个 OV 脉冲才能正常运行 OVP。
此症状与数据表中所述的解释不符、我认为这是 OVP 操作的错误。
请提供专家意见。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想在激活 OVP 电路和实际关闭 FET 之间存在一个时间延迟、这可能是您在设计中看到的情况。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢你的答复。 我明白了。
    您能告诉我 OVP 延迟时间的中心值吗?
    不保证值正常。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我没有此信息、我检查了数据表电气特性表、我在其中未看到该值。  

    因此、我不认为这个值被表征、此时也许最好是通过试验方法来找到这个值、不幸的是、这是唯一的选择。  

    谢谢

    -Arief