This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:如何使 PMIC 进入运输模式?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786012/bq25120a-how-to-get-the-pmic-to-shipmode

器件型号:BQ25120A

您好!

我们已在初始化期间将 PMIC 的 MRREC 位设置为0。 根据数据表,PMIC 应在复位后进入运输模式,但 PMIC 未进入运输模式。 如何使 PMIC 进入运输模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否确保遵循数据表第9.3.1.1节强制 BQ25120A 进入运输模式?

    9.3.1.1运输模式进入和退出
    只有当没有有效的 VIN 电源(VIN < VUVLO)时、器件才可进入运输模式。 移除 IN 电源后、器件可通过两种方式进入运输模式:通过使用 EN_SHIPMODE 位的 I2C 命令以及在 MRREC 位设置为0时长按按钮。 如果在电源存在时设置 EN_SHIPMODE 位、则器件将在移除电源后进入运输模式。 当 IN 输入有效时、也可以使用 I2C 接口将 EN_SHIPMODE 位清零。
    除了 VIN < VUVLO、CD 和 MR 必须为高电平。 满足所有这些条件后、器件将开始转换到运输模式。 为了确保正常运行、所有这三个条件在 tQUIET 期间必须保持不变。 图15和图16显示了正确的定序、以确保分别通过 I2C 命令和 MR 按钮正确进入运输模式。

    请查看图15和图16以了解更多详细信息。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IAM 根据数据表、仍然无法通过 MR 按钮 press.ca进入运输模式、您建议我使用寄存器设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照图15操作以启用运输模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我仍然无法解决我的问题。我可以通过 i2c 进入 PMIC 到运输模式、但它不会通过按下 MR 按钮退出运输模式。

    这些是我已经完成的寄存器设置。如果要进行任何更正、请告诉我。

    TS 控制和故障屏蔽寄存器-0x08

    状态和运输模式控制寄存器0x00

    快速充电控制寄存器0x84

    故障和故障屏蔽寄存器0x04

    按钮控制寄存器0x00

    SYS VOUT 控制寄存器-0xFE。

     此致、

    Aiswarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    你的案例是我的能力背后的原因、因此我会让其他人支持。

    您好、Gautham、
    您能在这种情况下提供帮助吗? 客户无法强制 BQ25120A 进入运输模式。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautham、
    您能在这种情况下提供帮助吗? 客户无法强制 BQ25120A 进入运输模式。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aiswarya、

    我已在 E2E 上私下向您发送消息、以了解可能发生的情况。 如果您有其他问题、请告诉我。 如果您发现任何问题、也可以随时创建新主题。 谢谢!