This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560EVM-515:使用 DAC 动态控制输出电压

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560EVM-515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811085/tps54560evm-515-using-dac-to-dynamically-control-vout

器件型号:TPS54560EVM-515

您好!

我正在尝试实现可变降压、以便在 Vin=60V 时输出5A@0-55V。 我采用了 TPS54560EVM、取代了基于 WebBench 设计工具的电感器和 Cout。 为了动态更改输出电压、我采用一个 R3与连接到 FB 引脚的 DAC 串联。

因此、Vout 是 V_DAC 的函数、如下所示:

VOUT = 0.8*(1+R1/R2)+(V_DAC - 0.8)*R1/R3。  (基准电压为0.8V)

其中 V_DAC:[0、2.048V]对应于[55V、0V]

由于在 TPS54560EVM-515上 、Vout 被 FB 引脚上的 R1=53.6KOhm 和 R2=10.2KOhm 电阻器预设为5V、其中(53.6/10.2+1)*0.8 = 5.0V、 我固定了现有的 R1=53.6KOhm 值、并根据上述公式计算了所需的 R2和 R3。 通过将另一个 R 与原来的 R2=10.2KOhm 并联来实现新的 R2。 因此、R1 = 53.6KOhm、R2 ~ 1.3KOhm、R3 ~ 1.8KOhm。

上述修改运行正常、我可以通过调节 V_DAC 平稳地更改 Vout。

之后、我在上面的设计中添加了额外的电流和电压感应功能、从而创建了一个新的 PCB、唯一的区别是我几乎将 R1、R2、 和 R3 (在新设计中、R1 = 105KOhm、R2 = 2.61KOhm、R3 = 3.79KOhm)、以进一步降低功率耗散。

但是、当我将 V_DAC 从2.048V 降低到更高的输出电压时、 输出电压会变得不稳定;当输出电压 大于7V 时:我可以从 DMM 中看到交流输出电压大于1V、同时也可以看到 PCB 产生的噪声。  

我尝试增大 R3值、同时保持 R1和 R2不变、Vout 的不稳定会在较高的 Vout 值下延迟。 这在某种程度上表明 DAC 阻抗太低。

因此、我的问题是、在使用 DAC 控制 Vout 时如何选择 R1、R2、R3值、从上面的公式中甚至只选择 R1/R2和 R1/R3的值。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还可以尝试使用外部可调电源来更改给定电阻器的输出电压、而不是使用 DAC?

    这只是为了确保设计在所选电阻值下保持稳定。  

    通常、我们选择较低的反馈电阻器值、以提高抗噪性能。

    为了计算电阻值、我认为您可以使用叠加来计算 R3。

    也许本文会有所帮助

    http://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf

    谢谢

    -Arief