This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:LM3429:是电流感应

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811262/lm3429-lm3429-is-current-sense

器件型号:LM3429

尊敬的先生:

我的客户会使用 LM3429设计降压/升压电路 LED 驱动器。

他看到 LM3429采用不同的连接方法(以红圈为单位): MOSFET 漏极侧和 MOSFET 源极侧电流感应电阻器。

您能帮助解释两种好处方法吗? 什么是推荐?

谢谢!

Steven          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    图34使用 FET 的 Rdson 作为感应电阻器。  采用这种方法时、检测电流将随 FET 使用的类型而变化、并且会随温度的变化而变化、因为 FET 的 Rdson 随温度的变化而变化。  设计正确可以使其与感应电阻器的成本降低配合使用、但由于 RDSon 变化、会带来复杂问题。

    图32是传统的电流感应方法、它是精确的、不会随温度或不同 FET 的变化而变化、我建议这样做。

    谢谢 Tuan