尊敬的 TI:
当前的问题是、当电池自然放电时(当电池电压低于3.0V 时)
由于 PCM 电路工作、当电池电压达到0V 时、尝试无线充电时、电池电压不会唤醒。
此外、当 PCM 电路工作时、即使您尝试无线充电、也不会发生任何变化。
是否有解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
当前的问题是、当电池自然放电时(当电池电压低于3.0V 时)
由于 PCM 电路工作、当电池电压达到0V 时、尝试无线充电时、电池电压不会唤醒。
此外、当 PCM 电路工作时、即使您尝试无线充电、也不会发生任何变化。
是否有解决方案?
你好,BJ Han
感谢您的更新、很高兴问题得到解决。
充电和终止电流。
BQ5105X 在设计时考虑了1A 的充电电流、并考虑了100mA 的终止电流。
可以在较低的电流下使用、但充电电流和终止电流的精度会降低。 如果终止电流为30mA 或以上、您应该可以正常工作。 在您的情况下、200mA 充电电流可以正常工作、但15%或30mA 的终止应该可以正常工作。
它与测量 ILIM 上的电压有关、因为它更接近接地。 ILIM 上200mV 产生的电压不差、但测量20mA 产生的电压更困难。