This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22970:TPS22970

Guru**** 2512185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807759/tps22970-tps22970

器件型号:TPS22970

你(们)好。

我是否可以使用 TPS22970导通电阻负载开关为微控制器提供高压保护。

如果意外地将电压从3.3V 上升到15V、开关必须为微控制器提供高压保护。

同样、当温度稳定时、开关必须为微控制器提供3.3V 电压。

Regerds、

Akshay K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、  

    感谢您与 E2E 联系!

    您能帮助澄清您的要求吗? 当输入电压从3.3V 上升到15V 时、您希望 TPS22970关闭并保护微控制器? 但是、当环境温度恢复到25C 时、开关会打开?

    根据这些要求、您可能会寻找温度开关/温度感应应用、而不是负载开关。  

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、  

    我想在这里跟进您正在寻找的器件的任何更新?

    谢谢、

    Arthur