This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:在 PD 引脚和 SS 引脚之间添加了电阻

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811184/tps2373-added-resistance-between-pd-pin-and-ss-pin

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:LM5025

你(们)好

我的客户现在已使用 TPS2373-4 + LM5025配置了 PD 电路。

初始启动时出现无法运行的问题。

我们在 TPS2373-4的 PD 引脚和 LM5025的 SS 引脚之间添加了100欧姆电阻。

您知道原因吗? 在 EV 电路板中、该部件为0欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    当 PG 变为低电平时、它仅从 PWM 控制器获取 uA 电流、内部 PG FET 可以处理这些电流。 当 PG 为高电平时、如果存在电阻器或0欧姆、行为将相同。

    您能告诉我们关注的是什么吗? 谢谢!