This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895充电电流是有限的

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811026/bq25895-bq25895-charge-current-is-limit

器件型号:BQ25895M

当输入电压为9V 时、充电电流可达到设定值(例如设置2.6A)、但当输入电压为5V 时、最大充电电流只能达到1.7A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电流限制设置是什么?  如果输入电流限制设置过低、则充电器降压转换器将受到功率限制。  您可以使用功率平衡公式估算最大输出电流: eff = VOUT*IOUT/(VBUS*ILIM)。  效率可以通过 d/s 页13上的数据表效率曲线来估算、但在 VBUS=5V 时、92% 是一个很好的平均值。  在 BQ25895M 上、启动时、输入电流限制是 D+/D-引脚或 ILIM 引脚电阻器设置的值中的较低者。  

    此致、

    Jeff