This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:有关 TPS82150输出正负电压原理图的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811274/tps82150-questions-for-tps82150-to-output-negative-and-positive-voltage-schematic

器件型号:TPS82150

各位专家:

我们的客户希望通过将 TPS82150接地端连接到负电源(如-4V)来使用 TPS82150输出-1V~+1V 电压、如下图所示。 您能否帮助检查我们是否可以使用 TPS82150作为此方法? 在这种应用中需要注意的其他事项有哪些?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    这似乎还可以、但肯定需要对其进行测试。

    它基于以下2个示例电路:-5V 逆变器和+/-分离轨电路

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01457

    http://www.ti.com/lit/an/slva616/slva616.pdf

    与分离轨设计相比、您没有电感器而不是2。  反相功能需要1个电感器-这一个位于 TPS82150电源模块内部。  不再需要耦合电感器的另一半、因为您不需要其他输出电压的升压功能。

    根据上面的反相 TIDA、您将需要在-4V 输出上有更多的输出电容。  建议使用4个22uF 电容器。

    您可能需要在 EN 引脚上使用电平转换器、TIDA 中也会显示这种情况。