This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930开路检测

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811029/bq76930-bq76930-open-circuit-detection

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76940

BQ76930没有 开路电池和开路检测功能、如果 VC2是开路电池、VC1电压为2.2V、VC3电压为5.2V、如何检测电池故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    开路导线应通过显示一个高电芯和一个低电芯来显示。 假设在 VC2打开的示例中、电池2的读数为2.2、而电池3的读数为5.2、而不是两者的读数为4.2、则即使 BQ76930中未满足故障阈值、主机也应识别此情况。  如果 VC2一直下降到 VC1、 则电池2应读为0、而电池3将读出最大数据值。  如果转换发生得很快或 UV 被清除、BQ76930将不会指示 UV、因为单元2值将低于 UVMINQUAL。

    如果需要、主机可以使用电池平衡来实现开路电池测试算法。  电池平衡功能将选定的电池端子拉在一起、并进行占空比调节。  如果导线断开、电池将不会出现、从而在测量周期内将电压拉回到正常状态。 请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slua775/slua775.pdf 的图5和图6。 由于250ms 调度程序时序、测试运行时间应足够长、以确保平衡已开始并进行测量、因此设计人员可能希望允许多个调度程序周期、perahps 750ms 以确保更新所有测量。  算法设计人员需要在测试期间选择是单独测试电池、还是选择每隔一个电池还是每隔三个电池的某种组合。  该算法应考虑 BQ76930 (或 BQ76940)组边界、以便在测试期间不同时平衡电池5和6、这可能会在平衡电阻器上产生相等的分压器。