请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23630 大家好、
我的一位客户正在为其下一个产品评估 LMR23630FDRR。
他们想知道2MHz 时 LMR23630FDRR 的消耗电流是多少。
客户条件如下。
VIN=12V、
EN=ON (LMR23630F 正在切换"SW"节点)
Iout =空载。
开关频率= 2MHz
其自身的测量结果为16.5mA。
该电流值是否合理?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya Nakai。
您是否有有关吸收电流的任何数据